FA416169
FA416169
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TMCR2AM3的模拟量输入通道可以一个接电流信号,一个接电压信号吗?
问题描述:
TMCR2AM3的模拟量输入通道可以一个接电流信号,一个接电压信号吗?
所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器
解决方法:
不可以,因为两个输入通道共用一个公共端,只能同时接同一种类型的信号。
首次发布日期:
2021/1/26
修订日期:
2021/1/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器