我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M241系列PLC缺省IP地址是多少?

问题描述:
M241系列PLC缺省IP地址

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

缺省 IP 地址为 10.10.x.x。

缺省 IP 地址的最后 2 个字段由端口 MAC 地址最后 2 个十六进制字节对应的十进制数字组成。

示例:如果 MAC 地址为 00.80.F4.01.80.F2,则缺省 IP 地址为 10.10.128.242。