[Q&A]SoMachine Basic软件中如何通过外部设备设置定时器%TM的预设值?
问题描述:
SoMachine Basic软件中通过外部设备设置定时器的预设值 所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
可以通过给定时器寄存器%TMi.P 赋值的方式修改预设值数据,如果想通过通讯的方式设定,可以通过一个操作块写入,如:
%TM0.P := %MW0
即通过寄存器%MW0数据交换而修改定时器%TM0预设值的大小。
是否有帮助?