我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SoMachine Basic软件中外部设备如何读取定时器%TM的当前值?

问题描述:
SoMachine Basic软件中外部设备读取定时器%TM的当前值

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以通过将定时器当前值%TMi.V赋值给一个中间寄存器的方式与外部设备数据交换,如通过一个操作块写入:

%MW0 :=%TM0.V

外部设备通过寄存器%MW0数据交换而读取定时器%TM0当前值的大小。