Video:PM2125C 2AI、2AO仪表的接线
问题描述:
PM2125C 2AI、2AO仪表的接线所属产品线:
PM2000解决方法:
本视频将介绍PM2125C 2AI2AO仪表的接线。
·仪表工作电源接线端子为 L+ 和 L- ,电压范围是交流80-277V,或直流100-277V。如果使用带中性线的交流电源,将中性线连至仪表的 L- 端子。
·电压测量输入端子为V1、V2、V3、VN,可将电压直连接入 或 通过电压互感器接入。
·电流测量输入端子为I1+、I1-、I2+、I2-、I3+、I3-,分别对应ABC三相,需经过电流互感器接入,其中 +(正号) 接电流互感器的同名端。
·RS485通信接口端子为D1+,D0-,SHLD,0V,分别表示RS485正,RS485负,屏蔽层和信号公共端。
·模拟量输入端子有两路,分别为A1+、A1-和A2+、A2-。输入信号为4-20mA,如在输入端口上检测到开路,则可能显示一个低于0的值。
·模拟量输出端子有两路,分别为Q1+、Q1-和Q2+、Q2-。输出信号为4-20mA,可配置如电流、电压、频率等模拟量输出。接收端的回路电阻需≤600Ω。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。