我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320显示rdy不运行如何处理?

问题描述:
ATV320显示rdy不运行如何处理?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

如下图图1所示,ATV320简易面板显示rdy。图2,ATV320接中文面板左上角也显示rdy。这两种情况都是表示ATV320变频器处于就绪状态,这是正常状态,可以启动。若变频无法启动可参考以下解答:ATV320变频器无法启动是什么原因?

图1

图2