我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61,ATV71变频器显示rdy不运行如何处理?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器显示rdy不运行如何处理?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

如下图图1所示,ATV61,ATV71变频器简易面板显示rdy,图2,ATV61,ATV71变频器中文面板左上角也显示RDY。这两种情况都是表示ATV61,ATV71变频器处于就绪状态,这是正常状态,可以启动。若变频无法启动可参考以下解答:ATV61,ATV71变频器无法启动是什么原因?

图1

图2