我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61,ATV71变频器无法启动是什么原因?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器无法启动是什么原因?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

变频器启动需要2个条件:启动命令和频率给定。ATV61,ATV71出厂默认端子LI1和24V接通运行,模拟量AI1 0-10V电压调节频率。

首先确认变频器状态是否正常,ATV61,ATV71待机状态显示rdy,如果显示PRA,需要检查端子PWR与+24V的接线;其他状态代码见下表说明,如果变频器面板显示代码并闪烁,说明变频器处在故障状态,需要根据手册确认故障原因并在排除故障后复位。

如果给了启动信号还显示rdy,需要检查启动信号;如果给了启动信号后显示0.0,说明已经启动,没有频率给定,在不需要经常调速的应用场合可以将低速频率LSP设置为自己需要的运行频率。

ATV61,ATV71如果是端子启动,通信给定频率,需要通信先给定频率,再通过端子启动,如果通信没有给定频率,端子直接给启动信号,变频器也是不启动的。