ATV310变频器驱动电机噪音太大,如何调整?
问题描述:
ATV310变频器驱动电机噪音太大,如何调整?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
电机有噪音的原因可以查看:变频器带电机发出噪音大是什么原因?
根据噪音的原因不同,解决方法不同:
1.共振原因
依次进入菜单 ConF - Full - 500 设置跳转频率508。
2.开关频率原因
依次进入菜单 ConF - Full -300 增加开关频率315 。
3.电机模型错误原因
依次进入菜单 ConF - Full -300 设置电机参数,设置 318为 01。
4.设备安装问题原因
检查设备本身的固定或者传动部分连接是否有问题。
5.谐波原因
输出端加电机电抗器,平滑电机电流波形,降低电机噪音 。
6.启动或停车时的噪音
变频器在驱动电机时,在预磁、快速预磁、直流注入、快速停车等阶段都会有不同程度的噪音,只要电机运行正常、没有过热的情况,可以视为“正常”的噪音。
是否有帮助?