ATV630,ATV930变频器驱动电机噪音太大,如何调整?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器驱动电机噪音太大,如何调整?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器驱动电机有噪音的原因可以查看:变频器带电机发出噪音大是什么原因?
根据噪音的原因不同,解决方法不同:
1.共振原因
依次进入菜单[完整设置]- [通用功能]- [跳频]设置跳频和跳频滞环。
2.开关频率原因
依次进入菜单[完整设置]- [电机参数] -[开关频率]增加开关频率。
3.电机模型错误原因
依次进入菜单[完整设置]- [电机参数]- [电机数据]- [数据]设置电机参数,进入[完整设置]- [电机参数]- [电机数据]- [电机整定]-[自整定]选择应用自整定。
4.设备安装问题原因
检查设备本身的固定或者传动部分连接是否有问题。
5.谐波原因
输出端加dv/dt滤波器或正弦滤波器减少高次谐波。
6.启动或停车时的噪音
变频器在驱动电机时,在预磁、快速预磁、直流注入、快速停车等阶段都会有不同程度的噪音,只要电机运行正常、没有过热的情况,可以视为“正常”的噪音。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。