我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXP342020 CPU模块上面哪个接口是Modbus RS485接口?
问题描述:
BMXP342020 CPU模块上面哪个接口是Modbus RS485接口?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXP342020 CPU上面有两个RJ45接口,上面是以太网口,下面那个是Modbus RS485接口,如下图所示: