我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德交流接触器的螺钉接线方式、环形接线方式有什么区别?

问题描述:
施耐德交流接触器的螺钉接线方式、环形接线方式有什么区别?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

1、螺钉接线方式:螺钉接线的螺钉不可以旋转出来,电缆可直接剥线连接, 结构简单接线方便。

2、环形接线方式:环形的螺钉是可以旋转出来的,这样环形可以套进去螺钉里面,需要特定的环形端头接线端子,采用螺栓连接技术,可以提供牢固的接线。接线端子可参见下图: