我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LADT与LADN辅助触点电流是多少?
问题描述:
LADT与LADN辅助触点电流是多少?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LADT与LADN触点电流10 A,分断电流的大小会影响触点的电气寿命。AC-14,AC-15和DC-13负载时,分断电流与电气寿命关系见下图:

例如:带电压230 V,功率160 VA,AC-15类负载时,电流约等于0.7 A,根据分断电流与操作次数关系图可以看出电气寿命为3百万次。

带电压24 V, 功率48 W,DC-13类负载时,电流为2 A,根据分断电流与操作次数关系图可以看出电气寿命为3百万次。