LC1D410,LC1D475,LC1D620接触器配整流器DR5T*和线圈LX9F*时,整流器如何安装和接线?
问题描述:
LC1D410,LC1D475,LC1D620接触器配整流器DR5T*和线圈LX9F*时,整流器如何安装和接线?所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
整流器DR5T*包括一个安装底座,两个连接排,一个整流模块。如下图:
安装方法1:
通过安装底座将整流模块装到面板或导轨上,此方法不需要连接排,如下图:
安装方法2:
直接将整流器装到线圈上,此方法不需要安装底座,如下图:
接线方法如下图。整流器的交流端子接外部交流电源,直流端子的正极接线圈的01端子,负极接线圈的A2端子,线圈的A1端子接整流器的其中一个交流端子。需要注意控制线圈得电与断电的外部控制开关可以接到如下图位置1和位置2,但是接到位置1和位置2对应的接触器动作时间不一样。控制开关接到位置1,动作时间是50ms;接到位置2,动作时间是20ms。
是否有帮助?