我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何查看国产LC1D接触器主触点的电气参数?

问题描述:
如何查看国产LC1D接触器主触点的电气参数?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

可以在接触器选型样本中的 [主触点特性] 内容中查看接触器主触点的电气参数。以LC1D09接触器为例,主触点额定工作电流、额定工作电压、频率范围等参数如下图中所示:


其他详细参数可以查看国产LC1D接触器产品目录,下载链接如下:Tesys系列接触器资料,主触点特性相关其它参数可以查看接触器产品目录 P1/8 页。