我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器菜单为什么显示不全?如何解决?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器菜单为什么显示不全?如何解决?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器显示菜单不全的原因有两种:

1.如果访问等级为基本权限,需要将访问等级改成标准或专家权限,具体设置路径如下:

2.如果设置了密码,需要将密码设置为关闭,具体设置路径如下:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。