我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器显示--11如何处理?

问题描述:
ATV310变频器显示--11如何处理?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

解决方法:

ATV310变频器显示--11表示无主电源电压。

可能原因

1、主回路电压低于变频器额定电压;

2、变频器硬件故障。

检查方法

1、用万用表检查主回路输入电压是否正常;

2、如果主回路输入电压正常,可在监视菜单里查看变频器检测到的主电源电压是否正常,参数路径是:[800] -- [807] 。如果主电源电压显示不正常,则可能是变频器内部检测电压的元器件故障,建议联系供货商申请售后维修。