我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vario负荷开关V*开孔尺寸是多少?

问题描述:
Vario负荷开关V*开孔尺寸是多少?

所属产品线:
国产Vario 负荷开关

解决方法:

Vario关开孔尺寸,由手柄和前面板的型号决定:

1.使用60X60、 4个螺丝安装的手柄和前面板---KCF1PZC、KCF1YZCKCF2PZCKCF2YZC

KAF1PZKAF2PZ、KDF2PZ、KBF2PZ,KDF1PZ,KBF1PZ 开孔尺寸是:

2.使用45X45、4个螺丝安装的前面板---KCE1LZ、 KAE1BZ、KCE1YZ  ,开孔尺寸是:

3.使用90X90、4个螺丝安装的手柄和前面板--- KCG2YZKCF3PZC KAF3PZ、 KDF3PZ 、KBF3PZ,开孔尺寸是:

4.使用单孔固定安装的手柄和前面板---KCC1YZKCD1PZCKAD1PZKCC1LZ,KDD1PZ、KAC1BZ、KBD1PZ开孔尺寸是: