我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器面板显示HErt是什么含义?

问题描述:
ATV310变频器面板显示HErt是什么含义?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310面板显示的HErt,实际上是单位Hz(赫兹)的意思。进入参数单位是Hz的参数后,会显示频率数值,再按下旋钮,就会显示HErt,表示该参数的单位是Hz。

举例说明:下图中显示的菜单512.2(高速频率)已设置为50.0Hz。