我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV340变频器可以上电就启动吗?

问题描述:
ATV340变频器可以上电就启动吗?

所属产品线:
ATV340变频器

应用环境:
DI1使用进线接触器控制,变频器得电的同时DI1启动信号接通

解决方法:

ATV340变频器如何进入菜单:菜单介绍

功能描述:变频器一上电就以设定频率5Hz运行。

设置步骤:

1、设置控制方式为2线控制,控制类型为电平。

2、低速频率设为5Hz,上电后直接以5Hz频率运行。

参数设置是否正确检测步骤:设置完成后,将变频器断电,并将DI1与+24V/DISUP端子短接,再给变频器送电,变频器直接以5Hz运行。

注意:ATV340变频器DI端子公共端22kW以下(含22kW)是DISUP,22kW以上是+24V;

【2线式】默认为:边沿触发,变频器需要检测到启动信号由0变成1的上升沿才会触发启动,防止断电后意外自动运行;

修改为电平后,当DI1处于接通状态,如发生电源中断后重新送电的情况,变频器会自动运行,存在一定的安全隐患,请谨慎选择。