我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RM22,RM17,RM35系列有用于三相690VAC的相序保护继电器吗?

问题描述:
RM22,RM17,RM35系列有用于三相690VAC的相序保护继电器吗

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM22,RM17,RM35系列没有用于三相690V的相序保护继电器,RM22,RM17,RM35系列具有相序保护功能的继电器的电压范围如下表:

系列

电压范围

RM22

200-240V

380-480V

208-480V

RM17

208-480V

208-440V

RM35

220-480V

208-480V