我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630、ATV930变频器工作环境温度是多少?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器工作环境温度是多少?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器工作环境温度如下:

标准情况下:160kW及以下:-15...+ 50℃;160kW以上:-10...+40℃
降容情况下:160kW及以下:+ 50...60℃;  160kW以上:+40...60℃

具体温度降容曲线请查看对应变频器的安装手册,下载链接如下:

ATV600变频器安装手册

ATV900变频器安装手册