我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]常用通电延时时间继电器型号有哪些?

问题描述:
常用通电延时时间继电器型号有哪些?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

现在正常在售时间继电器有RE17、RE22、REXL和RE48系列,常用的通电延时时间继电器型号有:RE17LAMW、REXL整个系列、RE48ATM12MW、RE22R1AMR、RE22R2AMR。

具体选型和详细参数请参考样本,请点击以下链接下载:时间继电器产品目录