FA416280
FA416280
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV320不接主回路电源可以设置参数吗?
问题描述:
ATV320不接主回路电源可以设置参数吗?
所属产品线:
ATV320变频器
解决方法:
可以,变频器上的P24和0V接直流24V电源,可以点亮面板,从而设置参数,P24V接外部+24V,COM接外部0V。
首次发布日期:
2021/1/29
修订日期:
2021/1/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV320变频器
探索更多
范围:
ATV320变频器