[Q&A]变频器ATV61和ATV71有什么区别?
问题描述:
变频器ATV61和ATV71的区别所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
1、ATV61变频器的60s最高瞬时电流是额定电流的1.2倍,ATV71的是1.5倍。
2、ATV61变频器适用于标准转矩应用,没有开环电流矢量及闭环控制;ATV71适用于负载机械设备,有开环电流矢量及闭环控制。
3、ATV61相对于ATV71来说更适合标准泵类控制;ATV71有制动逻辑控制、转矩控制等功能,更适合提升、张力等设备控制。
是否有帮助?