我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630,ATV930变频器输出频率最大是多少?
问题描述:
ATV630,ATV930变频器输出频率最大是多少?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器输出频率最大是500Hz。

如需设置输出频率上限为65Hz,需要将参数最大频率(tFr)设置为65。

设置路径为:

如果电机需要输出65Hz,还需要将高速频率(HSP)改为65Hz。

设置路径如下: