问题描述:
ATV340变频器输出频率最大是多少?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器输出频率最大是599Hz。
如需设置输出频率上限为65Hz,需要将参数最大频率(tFr)设置为65。
设置路径为:简单启动——简单启动——最大频率——65
如果电机需要输出65Hz,还需要将高速频率(HSP)改为65Hz。
设置路径如下:简单启动——简单启动——高速频率——65
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV340变频器输出频率最大是599Hz。
如需设置输出频率上限为65Hz,需要将参数最大频率(tFr)设置为65。
设置路径为:简单启动——简单启动——最大频率——65
如果电机需要输出65Hz,还需要将高速频率(HSP)改为65Hz。
设置路径如下:简单启动——简单启动——高速频率——65
是否有帮助?