FA416297
FA416297
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV312变频器的PS2参数能设成LI1吗?
问题描述:
ATV312变频器的PS2参数能设成LI1吗?
所属产品线:
ATV312变频器
解决方法:
可以,设置路径如下:FUn---PSS---PS2,将PS2设置为LI1。
首次发布日期:
2021/1/29
修订日期:
2021/1/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV312变频器
探索更多
范围:
ATV312变频器