我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV340变频器的2个预设频率PS2能设成DI1吗?
问题描述:
ATV340变频器的PS2参数能设成DI1吗?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

可以,ATV340配面板后,可以通过面板来设置参数,设置路径如下:

1.将访问级别改为专家权限,设置路径如下:8我的偏好---8.6访问等级,将访问等级改为专家权限;

2.通过5完整设置---5.8通用功能---预设速度---2个预设频率分配,将2个预设频率分配改为DI1。