我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV320变频器的PS2参数能设成LI1吗?
问题描述:
ATV320变频器的PS2参数能设成LI1吗?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

可以,具体操作如下:

1.将访问等级LAC改为高级权限AdU或专家权限EPr,设置路径如下:COnF---FULL---LAC;

2.通过COnF---FULL---FUn---PSS---PS2,将PS2设置为LI1。