我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器电位计调速或0-10V模拟量调速,端子启动如何设置?

问题描述:
ATV340变频器电位计调速或0-10V模拟量调速,端子启动如何设置?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

变频器如何进入菜单:ATV340变频器菜单

变频器接线图点右侧查看:接线图​

ATV340变频器以0-10V调速或者电位器调速,端子启停功能以下面为示例:启停命令为端子,接线是DI1与24V/DISUP;频率给定通过0--10V模拟量,接线是AI1,COM,如果频率给定通过电位器调速,接10V,AI1,COM。

设置步骤:

1、变频器启动命令为端子启停。需要设置:①参考频率通道1-AI1;②控制模式-组合通道。

2、变频器模拟量类型设置。需要设置:①AI1类型-电压,②AI1最小值-0,③AI1最大值10V。

参数设置是否正确按照如下步骤检测:AI1和COM端子给定0-10V模拟量电压或者通过电位器调速,DI1和+24V/DISUP接通,变频器会以给定的频率来运行。

注意:ATV340变频器DI端子公共端22KW以下(含22KW)是DISUP,22KW以上是+24V。