[Q&A]XB4系列常用型号怎么拆分?
问题描述:
XB4系列常用型号怎么拆分?所属产品线:
Harmony XB4解决方法:
XB4系列按钮、指示灯结构是模块化的,可以拆分成头和基座,具体如何拆分可以查看XB4的产品目录。下面以XB4BA42为例介绍如何通过产品目录查找拆分型号。
在XB4产品目录中搜索XB4BA42,跳转到如下图所示的页面,完整型号正下方括号内的型号即为该产品的拆分型号。
例如:XB4BA42 = ZB4BZ102 + ZB4BA4

对于有些整体型号不能订货的产品,也可以在产品目录中查找拆分型号,通过拆分的方式订货。
是否有帮助?