我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]开孔φ22mm的带灯选择开关有哪些系列?

问题描述:
开孔φ22mm的带灯选择开关有哪些系列?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5C; Harmony XB5

解决方法:

开孔φ22mm的带灯选择开关有XB4进口、XB5国产和XB5进口系列。样本链接如下:

XB4进口样本

XB5国产样本

XB5进口样本

XB4带灯选择开关有完整型号,也有拆分型号。XB5国产和进口的都只能拆分订购。