我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV340变频器如何设置开关频率?

问题描述:
ATV340变频器如何设置开关频率?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器设置开关频率的菜单路径如下:

5完整设置-5.1电机参数-开关频率 直接修改开关频率,设定范围:2-8或16KHz(与变频器额定值及参数有关)。

变频器的开关频率要设置合理,更改变频器的开关频率参数会对变频器的很多性能产生影响,具体可以查看:更改变频器的开关频率参数会产生哪些影响?