我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV320变频器如何设置开关频率?

问题描述:
ATV320变频器如何设置开关频率?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器设置开关频率的菜单路径如下:

ConF-FuLL-drC-SFr 直接修改开关频率,设定范围为:2-16KHz。

变频器的开关频率要设置合理,更改变频器的开关频率参数会对变频器的很多性能产生影响,具体可以查看:更改变频器的开关频率参数会产生哪些影响?