我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV12变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入怎么接线?

问题描述:
ATV12变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入怎么接线?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入接线如下:

注意:逻辑输入类型 参数用于调整逻辑输入操作。 参数修改后需要断电重启配置才能生效。

1. 外部源型接线:

参数设置为

2. 外部漏型接线:

参数设置为