[Q&A]ATV61,ATV71可以上电启动吗?
问题描述:
ATV61,ATV71需要设置成上电直接运行所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器应用环境:
LI1使用进线接触器控制,变频器得电的同时启动信号接通解决方法:
与接线方式有关,端子2线制控制启动时可以通过修改参数【2线控制】来实现上电运行。
【2线控制】默认为:边沿触发,变频器需要检测到启动信号由0变成1的上升沿才会触发启动,防止断电后意外自动运行。
具体设置步骤如下:
中文操作面板:
1、[1. 变频器菜单]>>【1.5 输入/输出设置】>>【2/3线控制】:2线控制;
2、[1. 变频器菜单]>>【1.5 输入/输出设置】>>【2线控制】:0/1电平。
简易操作面板:1、I-O->>TCC=2C;2、I-O->>TCT=LEL。
设置完成后,变频器只检测LI1与公共端是否接通,若接通就启动变频器。
需注意:当LI1处于接通状态,如发生电源中断后重新送电的情况,变频器会自动运行,存在一定的安全隐患,请谨慎选择。
是否有帮助?