我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV310A可以上电就启动吗?
问题描述:
ATV310A可以上电就启动吗?

所属产品线:
ATV310A变频器

应用环境:
LI1使用进线接触器控制,变频器得电的同时LI1启动信号接通

解决方法:

与接线方式有关,端子2线制控制启动时可以通过修改参数【202】来实现上电运行。

【202】出厂默认为:01,上升下降沿触发,变频器需要检测到启动信号由0变成1的上升沿才会触发启动,防止断电后意外重新启动。

具体设置步骤如下:

1、ConF>>FULL>>200->>201=00;

2、ConF>>FULL>>200->>202=00。(只有201=00时,此参数才可见)

设置完成后,变频器只检测LI1与公共端是否接通,若接通就启动变频器。

需注意:当LI1处于接通状态,如发生电源中断后重新送电的情况,变频器会自动运行,存在一定的安全隐患,请谨慎选择。