我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV320可以上电就启动吗?
问题描述:
ATV320可以上电就启动吗?

所属产品线:
ATV320变频器

应用环境:
DI1使用进线接触器控制,变频器得电的同时DI1启动信号接通

解决方法:

与接线方式有关,端子2线制控制启动时可以通过修改参数【TCT】来实现上电运行。

【TCT】出厂默认为:trn,上升下降沿触发,变频器需要检测到启动信号由0变成1的上升沿才会触发启动,防止断电后意外重新启动。

具体设置步骤如下:

1、ConF>>FuLL>>I_O->> TCC=2C;

2、ConF>>FuLL>>I_O->>TCT=LEL。(只有 TCC=2C时,才可以访问此参数)

设置完成后,变频器只检测DI1与公共端是否接通,若接通就启动变频器。

需注意:当DI1处于接通状态,如发生电源中断后重新送电的情况,变频器会自动运行,存在一定的安全隐患,请谨慎选择。