[Q&A]ATV312可以上电就启动吗?
问题描述:
ATV312可以上电就启动吗?所属产品线:
ATV312变频器应用环境:
LI1使用进线接触器控制,变频器得电的同时LI1启动信号接通解决方法:
与接线方式有关,端子2线制控制启动时可以通过修改参数【TCT】来实现上电运行。
【TCT】出厂默认为:trn,上升下降沿触发,变频器需要检测到启动信号由0变成1的上升沿才会触发启动,防止断电后意外重新启动。
具体设置步骤如下:
1、I-O->> TCC=2C;
2、I-O->>TCT=LEL(只有TCC=2C时,参数才可见)。
设置完成后,变频器只检测LI1与公共端是否接通,若接通就启动变频器。
需注意:当LI1处于接通状态,如发生电源中断后重新送电的情况,变频器会自动运行,存在一定的安全隐患,请谨慎选择。
是否有帮助?