我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何判断ATV630,ATV930变频器的起动方式?

问题描述:
如何确定ATV630,ATV930变频器的启动方式?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器中文面板的右上角会显示变频器的启动方式,例如下图面板右上角显示Term即变频器通过端子控制启停,出厂设置为DI1与24V接通时变频器启动,断开时停止。

其它控制控制说明:

HMI为面板控制,即变频器面板上的RUN(启动)和STOP(停止)按键控制启停;

MDB为变频器集成的Modbus通讯控制启停;

CAN为CanOpen总线控制启停;

NET为现场总线(Profibus DP、PROFINET等)控制启停;

ETH为集成的以太网控制启停;

PWS为基于 DTM 的调试软件控制启停。