我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV310A变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入怎么接线?

问题描述:
ATV310A变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入怎么接线?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入接线如下:

注意:逻辑输入类型 203 参数用于调整逻辑输入操作。203参数修改后需要断电重启配置才能生效。

1. 外部源型接线:

将203参数设置为 00。

2. 外部漏型接线:

将203参数设置为 02。