我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630,ATV930通过自带面板能否调速?
问题描述:
ATV630,ATV930通过自带面板能否调速?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器可以通过自带中文面板调速。

例如,面板启停面板调速,参数设置路径如下:

[完整设置]-[命令和给定]-[参考频率通道1]=[远程终端频率];

[完整设置]-[命令和给定]-[控制模式]=[组合通道]。

启动后可以通过小圆盘调速。

另外,如果不是通过面板启动,[控制模式]则需要按照需求设置,详细可以参考ATV630/ATV930编程手册。

ATV600变频器编程手册

ATV900变频器编程手册