[Q&A]ATV12变频器端子启动,面板调速如何设置?
问题描述:
ATV12变频器端子启动,面板调速如何设置?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式
面板调速,端子启停的功能描述:
1、通过端子LI1与+24V导通,作为起动信号。
2、通过变频器自带的面板旋钮调速。
参数设置步骤和代码含义如下:
设置①给定通道1=AIUI导航旋钮; ②通道配置=SEP分离模式; ③命令通道1=tEr端子排

参数设置是否正确按照如下步骤检测:面板旋钮调速时,需要进入到REF给定菜单,默认为百分比0---100%对应频率0---50Hz,LI1和+24V接通,变频器以面板调速运行。
是否有帮助?