我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV312通过自带面板能否调速?

问题描述:
ATV312通过自带面板能否调速?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312系列变频器可以通过自带小圆盘调速。

例如,面板启动面板调速,需要设置以下参数:

CtL-FR1=AIU1;

CtL-CHCF=SIM(面板显示SIN)。

给启动信号后需要进入REF-AIU1菜单,旋转小圆盘调速。

范围是LSP(低速频率)-HSP(高速频率)的0-100%。

另外,如果不是面板启动,则需要检查CHCF的设置,否则无法通过面板以外方式启动变频器。

详细可以参考ATV312编程手册。

ATV312变频器安装及编程手册