问题描述:
ATV320通过自带面板能否调速?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320系列变频器可以通过面板自带的小圆盘调速。
例如,端子启动面板调速,需要设置以下参数:
CONF-FULL-CTL-CHCF=SEP;
CONF-FULL-CTL-FR1=A1U1。
给启动信号后需要进入REF菜单,旋转小圆盘调速。范围是LSP(低速频率)-HSP(高速频率)的0-100%。
详细可以参考ATV320编程手册。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV320系列变频器可以通过面板自带的小圆盘调速。
例如,端子启动面板调速,需要设置以下参数:
CONF-FULL-CTL-CHCF=SEP;
CONF-FULL-CTL-FR1=A1U1。
给启动信号后需要进入REF菜单,旋转小圆盘调速。范围是LSP(低速频率)-HSP(高速频率)的0-100%。
详细可以参考ATV320编程手册。
是否有帮助?