{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV312如何通过4-20mA调速?
问题描述:
ATV312如何通过4-20mA调速?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

1、接线

ATV312系列变频器自带AI1,AI2和AI3三个模拟量输入端子。其中AI3可以接收4-20mA信号。

接线需要接AI3和COM两个端子,AI3接正,COM接负。

2、参数设置

[CtL-菜单]—[Fr1参数],将此参数设为AI3。

[I-O-菜单]—[CrL3参数],将此参数设为4mA。

[I-O-菜单]—[CrH3参数],将此参数设为20mA。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: