我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV12如何通过4-20mA调速?

问题描述:
ATV12如何通过4-20mA调速?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

1、接线

ATV12系列变频器自带1个模拟量输入端子AI1,AI1可以接收4-20mA电流信号。

接线需要接AI1和COM两个端子,AI1接正,COM接负。

2、参数设置

[ConF菜单]—[FULL菜单]—[CtL-菜单]—[Fr1参数],将此参数设为AI1。

[ConF菜单]—[FULL菜单]—[I-O-菜单]—[AI1-菜单]—[AI1t参数],将此参数设为0A。

[ConF菜单]—[FULL菜单]—[I-O-菜单]—[AI1-菜单]—[CrL1参数],将此参数设为4mA。

[ConF菜单]—[FULL菜单]—[I-O-菜单]—[AI1-菜单]—[CrH1参数],将此参数设为20mA。