我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630如何通过4-20mA调速?

问题描述:
ATV630如何通过4-20mA调速?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

1、接线

ATV630系列变频器自带AI1,AI2和AI3三个模拟量输入端子,都可以接收4-20mA信号。

如果使用AI1需要接AI1和COM端子;如果使用AI2需要接AI2和COM端子;如果使用AI3需要接AI3和COM端子。对应的AI端子接正,COM端子接负。

2、参数设置

下面以模拟量输入AI1为例说明4-20mA调速的设置方法。

[5 完整设置]—[5.5 命令和给定值]—[参考频率通道1],将此参数设为AI1。

[5 完整设置]—[5.11 输入/输出]—[AI/AQ]—[AI1配置]—[AI1类型],将此参数设为电流。

[5 完整设置]—[5.11 输入/输出]—[AI/AQ]—[AI1配置]—[AI1最小值],将此参数设为4mA。

[5 完整设置]—[5.11 输入/输出]—[AI/AQ]—[AI1配置]—[AI1最大值],将此参数设为20mA。