ATV340变频器4-20mA调速,端子启停如何设置?
问题描述:
ATV340变频器4-20mA调速,端子启停如何设置?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器菜单操作方式:操作方法
ATV340变频器接线图:接线图
ATV340变频器通过4-20mA模拟量调速,DI1端子启停功能以下面为示例:启停命令为端子,接线是DI1与+24V/DISUP;频率给定通过4-20mA模拟量,接线是AI1,COM。
参数设置步骤如下:
1、变频器启动命令为端子启停。需要设置:①参考频率通道1—AI1;②控制模式—组合通道。
2、变频器模拟量类型设置。需要设置:①AI1类型—电流;②AI1最小值—4mA;③AI1最大值—20mA。
参数设置是否正确按照如下步骤检测:AI1和COM端子给定4-20mA模拟量,DI1和+24V/DISUP接通,变频器会以给定的频率来运行。
注意:ATV340变频器DI端子公共端22kW以下(含22kW)是DISUP,22kW以上是+24V。
是否有帮助?